This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:原理图查看

Guru**** 2767775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125589/bq76930-schematic-diagram-review

器件型号:BQ76930

此 BMS 产品刚刚大规模生产。 目前、10000个芯片中有7个出现故障。 请帮助查看原理图是否有问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tony、

    如果您不使用 SRP 和 SRN、我们建议将它们连接到 GND。 您将 SCL 和 SDA 上拉至的 VDD 电压是多少? 确保它不会超出器件的绝对最大值(3.6V)。 最后、最好在 TS1引脚上使用电压较小的齐纳二极管。 您的接近绝对最大额定值、齐纳二极管可能不准确。

    谢谢、
    Caleb