This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:BQ3050 EVM

Guru**** 2383210 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3050EVM-001, BQ3050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123934/bq3050-bq3050-evm

器件型号:BQ3050

大家好、团队、

我想知道,BQ3050EVM-001电路板已经出厂校准,或者我们需要在收到后进行校准? 我们将其用作试验用、只是从电路板上移除 TS1 NTC 热敏电阻、使用2英寸长的导线将其放置在电池体上。  因此、NTC 将按原样进行连接、但使用电线。

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测量仪表应在出厂时进行校准。 我不希望导线增加的小电阻足以影响 TS 读数的精度。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您是说无需校准 EVM 板的电压/电流/温度? 对...?

    如果需要校准,您可以建议使用几种经济高效的电源型号,还是使用任何 DIY 选项?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我不能为此推荐使用特定的电源。 也就是说、任何能够提供一致电压和电流输出的器件都足够了。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校准时、它必须提供4.2V (最大电池电压)@ VC1...VC4吗? 或者我们可以在每个引脚上提供3.3V 电压,并提供电池组总电压(对于4S 电池,为3.3 x 4 = 13.2V)?

    我的计划是使用4个3.3V LDO 来提供固定电压@ VC1...VC4引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    每个引脚上的3.3V 电压应用于电压校准。  

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jackson、

    您能否建议一份设计说明/应用手册,该说明使用电量监测计分步介绍了完整的电池组设计参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    在 BQ3050 TRM 中了解用户可以使用的各种配置参数通常是了解如何为您的应用适当配置监测计的最佳方法。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,Jackson,

    我正在关注 TRM,但考虑到任何电池组用例,TRM 没有分步设计指南,所以我问。

    TRM 具有所有的寄存器详细信息,但没有说明首先设置哪个寄存器,以及要设置什么互锁, 哪个参数需要重置 cmd 等。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    遗憾的是、没有详细的指南可以提供比此器件的 TRM 更详细的信息。 无法讨论如何为每个可能的用例配置每个参数。 这就是我们在 TRM 中提供每个参数的简要概述的原因。 通常、设置这些寄存器的顺序不应受到影响。 如果您对特定命令有特定问题、可以随时发布另一个线程。

    谢谢、很抱歉、我们没有对每个参数进行更详细的解释、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是从 零开始查看介绍电量监测参数设置(当然不是全部,而是强制性的)的任何电池组设计说明,以突出显示现实世界的电池应用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了可在 TRM 中找到的有关每个参数的信息之外、我们没有类似的指南。 如果您有具体问题、请随时联系我们。

    此致、

    杰克逊