This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:慢放电@ OUT

Guru**** 2390785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124997/tps2546-slow-discharge-out

器件型号:TPS2546

您好!

@遇到电压 Δ V OUT 引脚放电非常慢的问题。  当它们关闭整个系统并同时关闭5V @ IN 时、它们可以看到仍然存在3.7V @ OUT。  即使在14小时后、仍有2V @ OUT。

它们的 TPS2546放置在主板上、其连接器连接到子板。  OUT 信号的电容@放置在下面的子板上、也连接到 USB 连接器的子 板@。  请提供我们可以检查的内容以澄清这一点。

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    我需要一些时间来研究这一点、因为我对该器件不太熟悉。 您发送的 OUT 处的总电容是多少?

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如我所附的部分原理图所示、输出电容包括220uF + 0.1uF x2 + 470pF +1000pF

    谢谢、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    让我看看团队中的某个人是否能帮助回答这个问题、感谢您的耐心。

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    放电功能只能在 IN 引脚通电时工作。 OUT 在重新施加5V 电压或将 EN 设置为低电平时放电吗? 这些情况应导致开关打开并放电。

    此致、

    林德华