请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2546 您好!
@遇到电压 Δ V OUT 引脚放电非常慢的问题。 当它们关闭整个系统并同时关闭5V @ IN 时、它们可以看到仍然存在3.7V @ OUT。 即使在14小时后、仍有2V @ OUT。
它们的 TPS2546放置在主板上、其连接器连接到子板。 OUT 信号的电容@放置在下面的子板上、也连接到 USB 连接器的子 板@。 请提供我们可以检查的内容以澄清这一点。
谢谢、
安东尼