This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:在菊花链电源配置中、每个器件具有两个 USBC 端口的灌电流和拉电流。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125717/tps25750-sink-and-source-with-two-usbc-ports-per-device-in-a-daisy-chain-power-configuration

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS65988TPS65988EVM

您好!

我将开始为消费类产品计划新设计。  

此新产品通常每个器 件为8w、我们希望能够"菊花链式"/将电源从一个器件连接到下一个器件、将最多3个或更多个器件连接到单个壁装适配器。

该产品没有电池、最简单的电源解决方案是仅使用壁挂式直流 CV 适配器和一些插孔桶形电缆(或类似电缆)来连接设备之间的电源。

但是...我们希望使用 USBC PD 而不是非标准化壁式适配器、因为 如果 产品未使用、电缆和适配器可以重新用于其他用途、客户也可以购买第三方电缆和电源。

在每个器件上、我们都希望有2个 USBC 端口、这些端口可以根据安装的方向灌入我们的拉电流。 在菊花链配置中、一个端口将为器件供电、而另一个端口 将为下一个端口供电。  这将由27W 9V USBC PD 壁装适配器供电。

我想最大程度地降低成本和设计复杂性、我想知道在 TI 范围内需要考虑的最佳 IC 是什么?

每个器 件可以使用1个 TPS25750并控制器件上的两个端口、或者、对于上述功能、每个器件需要使用2个 TPS25750。

谢谢

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    根据您尝试实现的目标的说明、TPS65988似乎更适合。 TPS65988是一款双端口 USB-PD 控制器、因此您可以使用单个 TPS65988来控制每个器件上的两个端口。

    不过、需要记住的一点是:两个 USB-PD 端口之间需要一个直流/直流稳压器。 以下是一个示例、其中重点说明了原因:

    1.将 USB-PD 充电器连接到设备上的 Power Sink 端口

    2.与 USB-PD 充电器协商 ~20V 的 PD 协议(例如)

    3.现在,您需要在 设备的第二个 USB-PD 端口,即电源端口上提供电源。

    4.为了符合标准,您需要在协商更高的电压之前先提供5V 电压。 此外、您连接的器件甚至可能不需要 USB-PD 充电器提供的20V 电压。 您需要一个直流/直流转换器将电压调整为所连接的器件所请求的电压。

    TPS65988EVM 为每个端口使用一个直流/直流转换器、也可以在您的器件上实施该转换器。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、感谢您的帮助。