This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:没有用于 CEDV 数据收集的温度室

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125084/bq4050-don-t-have-temperature-chamber-for-cedv-data-collection

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQ78350

您好!

我没有温度室来执行 CEDV 数据收集程序。  

我可以在室温下收集数据、并在某种程度上在低温度下收集数据(考虑使用冰箱)、温度约为8-10摄氏度。

但我无法获得更高的温度。 您可以建议任何解决方法吗?

如果我提供与室温相同的高温数据、这会有帮助吗?

我的电池组配置是2S 6000maH LiFePO4。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    遗憾的是、您将需要某种温度室来收集 CEDV 系数的数据。 您可以使用未补偿的 EDV 点、但在不同的温度和放电条件下测量精度会受到影响。

    您可以使用 EDV_CMP 位来禁用 CEDV。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    如果我关注该主题 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867282/bq4050-battery-capacity-jump?keyMatch=EDV+CMP 的讨论、那会有帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    是的、您可以按照此处的指南操作、BQ78350还使用 CEDV、因此您可以对两个监测计遵循类似的指南。 该线程说明了如何在不使用 GPC CEDV 工具的情况下设置 EDV 点、但会降低精度。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的确认。

    直到我能够获得一种仅使用 EDV 设置在高温 I woulld 测试下收集 CEDV 数据的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我认为,这将是向前迈进的最佳途径。

    此致、

    Wyatt Keller