This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53317A:跟踪应用 REFIN 引脚

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125759/tps53317a-tracking-application-refin-pin

器件型号:TPS53317A

R4和 R5必须为60.4k Ω、为什么? 我可以将其更改为80千欧吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R4和 R5不一定必须为60.4kOhm -实际上、它们在数据表中的非跟踪应用中是不同的值:

    80k 电阻器也适用于该器件。


    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    选择80K 没有问题。 可选择60.4K 作为电阻器容差。

    此致、Mahmoud