This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431-Q1:只需要有关所述器件的一些信息

Guru**** 2539380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125740/tl431-q1-need-few-information-about-the-part-mentioned

器件型号:TL431-Q1

您好!

当前 TL431AQDBZRQ1器件处于活动状态、我是否可以知道支持该器件的时间?

是否有 EOL?

您可以建议我为该部件选择几个替代部件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bhuvaneswari  

    TL431AQDBZRQ1将不会停产。 我们将长期支持它。  

    如果您的最大 IKA 小于15mA、您还可以查看 TL431LIAQDBZRQ1器件。  

    此致

    Trailokya