This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:降低电池放电钳位电流

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125526/bq25618-lowering-battery-discharge-clamp-current

器件型号:BQ25618

是否有办法通过寄存器写入来修改 BQ25618电池放电电流钳位? 5A 标称电流的默认值远高于我们的典型用例、如果可能、我想探讨将其降至~1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!  

    没有寄存器设置可调整通过 BATFET (Q4)的最大允许电池放电电流。 如果数据表第12页列出了 Ibat > Isys_OCP_Q4规格、BATFET 将仅关闭以停止进一步放电。

    此致、

    Garrett