This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3671:线路调节要求精度

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3671

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125710/lm3671-line-regulation-claim-accuracy

器件型号:LM3671

LM3671的线路调节要求为0.031%、而在相同封装尺寸中、我可以找到的最接近的替代方案约为0.26%。 根据数据表、这两者之间存在很大差异、但我需要知道这一索赔是否准确或拼写错误。 它看起来有些不对。 SOT-23-5封装中存在哪些类似的替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    [引用 userid="438671" URL"~/sup/ power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125710/lm3671-line-remanagement-Claim-accuration"]我需要知道此声明是否准确或拼写错误

    我同意、这是一个拼写错误。 这些实际上是我们目前未推广的一些非常旧的器件。 如果是用于新设计、我建议使用以下较新器件:

    TLV62568 或 TPS62A0x

    什么是应用?  

    您是否也会对其他封装感兴趣?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Febin、

    感谢您的快速回答。 这适用于光学传感器、但我们遇到了很多噪声问题。 我将稳压器与没有噪声的电路板换用、从而将其与成为问题的稳压器隔离开来。 稳压器噪声。 我有一个单独的 LDO 为传感器供电、但 LM3671会在整个系统中引入噪声。 PCB 尺寸非常小、因此我需要较小的封装尺寸。

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的更新。

    您是否有更改设备的计划?  

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Febin、

    这一点尚未决定。 如果我可以在不更改 PCB 布局的情况下消除噪声、那么不久的将来就不会这样做。 最终是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    明白。

    我将继续并关闭该线程。 请随时与我们联系以获得任何支持。  

    此致、

    Febin