This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2845:TL2845是否支持频率抖动?

Guru**** 2509075 points
Other Parts Discussed in Thread: TL2845, UCC28180, TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125503/tl2845-does-the-tl2845-support-frequency-dithering

器件型号:TL2845
主题中讨论的其他器件: UCC28180TLV3201

您好!

我将 TL2845电流模式 PWM 控制器用于以特定恒定频率运行的直流/直流转换器。 我的目标是增加频率抖动、以便能够降低 EMI 峰值。 我的要求与 SLUA704文档中的 UCC28180频率抖动方式非常相似。 但是、UCC28180具有一个简单的电阻、我们在该电阻中提供额外的抖动电流以更改频率。 在 TL2845上、这并不简单、因为有一个 Rt-CT 组合决定开关频率。 要获得 TL2845上的抖动、是否需要遵循任何设计示例或程序? 在 TL2845上是否可以实现频率抖动?

谢谢

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TL2845也可以使用相同的想法。 您可以使用与 TLV3201类似的电路来根据您在 UCC28180 (SLUA704)或下面(SLUA646)中提到的内容构建抖动电路。 您可以连接到 TL2845的 RT/CT 引脚。 TL2845 RT/CT 引脚上的电容器连接到一个接地电容器和一个连接到 VREF 的电阻器。 现在、您可以将 TLV3201抖动电路连接到 RT/CT 引脚、以便 RT/CT 上的电容器具有两个充电电流、一个来自 VREF、另一个来自 TLV3201。 TLV3201电路将提供一个设计的较低频率充电电流来叠加到 VREF 充电电流-然后、TL2845的振荡器频率由 TLV3201电路进行抖动。   

    www.ti.com/.../slua646.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、听起来不错。 此外、Rt/CT 引脚内部的电压是多少? 在示例文档中、Rt 引脚内部有2.5V 电压、因此我们使用5V Vref、以便抖动是对称的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、在每个时钟周期结束时、RT/CT 引脚峰值大约为2.5V。 抖动频率远低于您的开关频率。 因此无需对 Fsw 进行非常精确的 f_dither。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!