This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:充电电路无法正常工作

Guru**** 2530740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122975/bq25611d-charging-circuit-not-working-properly

器件型号:BQ25611D

大家好、

    我正在使用 BQ25611D、因为我们的应用之一是为5000mAh 锂离子电池充电。  在我们开始工作时、我们遇到了一些问题。

图片是 我们的充电电路原理图。 齐纳二极管 D1 已被移除、因为它烧坏了、因此不需要。 电路板已通电并与电池连接。

 下面简要说明了各种情况和遇到的相应问题。
                  
   电池电压范围:3.6 - 4.2V。对于要运行的应用。使用 BQ25611D 时遇到的问题:
第一板:
  它由 USB 5V 1.5A 适配器供电。 IC 使用默认值。
   状态指示灯指示故障。
   看门狗计时器复位后禁用看门狗计时器、由于 NTC 未连接、热感应(TS)已禁用。
   状态寄存器 REG08[4:3]指示未充电状态。
    STAT LED D2关闭、从而指示充电状态
   电池的电压增加、这表示充电已完成。
观察到的问题:此状态寄存器与 STAT LED D2相矛盾。
第二板:
 它由 USB 5V 2A 适配器供电。 BQ 使用默认值。
 它使用以下序列进行编程。
 *if watchdog reset done------>禁用 watchdog timer。
 *如果看门狗复位完成--> TS 被忽略。
 读取状态寄存 器、状态寄存器 REG08[4:3]指示正在充电。
 它正在为电池充电。但 STAT LED D2亮起。
 上述情况与 STAT LED D2的寄存器状态相矛盾。
我已经使用低电量电池、中等电量电池和充满电的电池进行了测试。
    您能不能帮助我们了解 BQ25611D 的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在原理图中、R5和 R6是否连接到 TS?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我没有注意到它。 我附加了旧的原理图。 最新版本将在帖子中更新。

    是的、R5和 R6连接到 TS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将进行检查并返回给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的耐心等待。 请参阅我在下面对您的查询的评论。  

    根据 EVM 板设计配置 STAT LED 后、STAT LED 将在充电期间亮起、在充电完成或禁用时熄灭。 根据提供的原理图、您的设计中的 STAT LED 似乎正常工作。

    数据表中说明了有关 STAT 引脚输出的以下信息:

    被驱动为低电平的 STAT 引脚打开 LED、而被驱动为高电平的 STAT 引脚关闭 LED。 基于板载1上的这种情况、STAT LED 正确关闭、以指示器件未充电并与状态寄存器匹配。 然后板载2 STAT LED 正确亮起、以指示器件正在充电、这与状态寄存器相匹配。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STAT 和 LED D2与 EVM 板设计中的情况不一样。 原理图是数据表中的参考电路

    让我们使用 EVM 板原理图检查原理图、然后返回给您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于 STAT 引脚 LED、数据表参考设计和 EVM 板设计之间的设计应相同。  

    EVM 电路板原理图可在第22页的《BQ25611D EVM 用户指南》中找到、我在此处链接了该指南。  《BQ25611D EVM 用户指南》

    此致、

    Garrett