This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:低温下的输出电压降

Guru**** 2586885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125677/tps54202-vout-drop-at-low-temperature

器件型号:TPS54202

您好!

我的客户正在使用 TPS54202构建一系列降压电路。 首先是18V 到54202到15V、然后是15V 的一些负载、然后是另一个54202到12V 和负载。在本例中、所有负载都非常小(3/4 W)(待机模式)。  

在这里、在测试过程中、他们在-20摄氏度的温度下面临一个问题、在这种情况下、12V 输出恰好降至6.5V、但18V 至15V 级保持正常。

您能否对这种奇怪的情形进行一些解释、并为客户提供一些解决方案来解决它?  

谢谢!

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    您能否分享原理图和布局以供进一步分析?

    BR

    Zixu