This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780应用-高温

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125367/ucc28780-ucc28780-application-high-temperature

器件型号:UCC28780

您好!

我设计了一个使用 UCC28780的 USBC 充电器、目标额定功率为20V/6A。但是、在6W 输出功率下、开关的温度上升到90度。 我检查了 UCC28780的工作条件、因为 PWML 脉冲的间隔是恒定的、所以在 ABM 模式下看起来是稳定的。但我注意到、随着负载的增加(从20V/0.2A 到20V/0.3A)、PWML 脉冲将从2跳转到5、

在0.3A 输出点、控制器在 AAM 模式下工作。

能帮我解决这个问题吗、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pinhe、

    显示了 UCC28780正常行为的波形、 PWML 脉冲在负载从0.2增加到0.3A 的过程中从2跳到5跳转、我们称之为 ABM 操作、而 第二个波形显示它跳到 AAM 模式。 看起来它比我们预期的更早跳到 AAM。您可能需要 放大下部 BUR 引脚上的电阻器来增加突发模式阈值。 我强烈建议您使用 UCC28780计算器、您可以从 TI.com 下载该计算器来计算功率级和控制器周围的参数。

    对于热问题、看起来 ZVS 正在实现(可以在波形中找到负电流)、您可能需要检查 FET 下方是否有足够的 PCB 铜用于散热。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

    感谢您的回复。

    实际上、我参考 TIDA_010047设计了此充电器、并选择了除变压器、RDM 和 RTZ 以外的相同参数。 注意到 PWML 脉冲在没有中间数的情况下从一个值跳转到另一个值是否正常?

    我认为我已经设计了足够的散热焊盘、但在仅6W 输出功率下获得如此高的温度是否奇怪?  在 LPM 模式下、温度不高且缓慢上升、但在 ABM 模式下工作后、温度会快速上升到更高的水平(输出功率小于6W)。 它是由不稳定的 ABM 引起的吗? 热量来自哪里? (栅极 Σ 足够高、Rdson 小于0.1欧姆、ZVS...)

    期待您的回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pinhe、

    请您分享您的原理图吗? 如果对公众保密,您可以将其发送至我的电子邮件 :jaden-ning@ti.com

    请在 ABM 模式下捕获一些波形,信号应包括低侧 FET 的 Vds、变压器初级绕组电流(变压器初级绕组上将显示高侧和低侧 FET 电流),您也可以通过电子邮件将波形发送给我

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

    我已通过电子邮件向您发送了所需的文档。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pinhe、

    让我们将支持移至电子邮件、我将关闭此帖子。

    谢谢。