This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62865:查找高效解决方案

Guru**** 2511425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62865, TPS62827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125134/tps62865-find-high-efficiency-solution

器件型号:TPS62865
主题中讨论的其他器件: TPS62827

大家好、

我的客户需要一个效率性能可满足以下要求的降压转换器解决方案。 我 发现 TPS62865的性能接近客户的规格。 我们是否有更好的解决方案?

1.输入电压:待定。 3.3V、5V 或19.5V 均可使用。

输出电压:0.75V

输出电流:最大1.5A。

10mA 负载下的效率为88%

100mA  负载下效率为88%

1.5A 负载下效率为6%

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    我正在处理您的请求、并将于明天提供反馈。  

    此致
    Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nelson、

    期待您的回复。 谢谢你。

    此致、

    哈迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    查看我们不同的器件系列后、我得出结论、您现在拥有的器件是您手头的最佳选择之一。
    这里的限制因素是0.75V 的低输出电压和1.5A 的最大输出电流。 我们的器件针对10m、100m、1A 左右的输出电流进行了优化、但并不比 TPS62865好得多、并且电流不会达到1.5A。  

    以下曲线是峰值效率介于1和2A 之间的4A 器件 TPS62827的效率。 如果您看到、有一种提高效率以增加 Vout 的趋势。  

    如果我们计算 PWM (用于 Iout=1.5A 的模式)中的损耗、它们在整个 Vout 内保持相对恒定:

    输出电容= Iout^2 * L_DCR + D * HSD_Ron* Iout^2 +(1-D)* LSD_Ron* Iout^2 +……
    PoUT = Iout*Vout
    引脚= Iout*输出电压+输出电压
    eff  =输出电流*输出电压/(输出电流*输出电压+输出电压)

    对于恒定的 Iout、这意味着如果 Vout 增大、功耗就变得不太重要。  

    下图显示了 TPS62865/7的效率、以及效率随 Vout 增大而增大的影响:

    我看到 TPS62865/7在低电流和高电流性能之间提供了很好的折衷。

    我希望这有助于澄清为何难以实现您提到的效率目标。

    此致

    Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nelson、

    明白了。 我将向客户推广 TPS62865。 感谢您的清晰解释。

    此致、

    哈迪