请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92633-Q1 大家好、
我的客户使用12V 电池直流5V-92663连接、由于某些要求、他们需要检测12V 电池短路情况。 我想再次确认它没有问题。
谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户使用12V 电池直流5V-92663连接、由于某些要求、他们需要检测12V 电池短路情况。 我想再次确认它没有问题。
谢谢!