This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92633-Q1:92633是否支持电池短路检测?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125573/tps92633-q1-can-92633-support-short-to-battery-detection

器件型号:TPS92633-Q1

大家好、

我的客户使用12V 电池直流5V-92663连接、由于某些要求、他们需要检测12V 电池短路情况。 我想再次确认它没有问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    这是92633还是92663?

    如果是92633、则诊断为电源短路。 请确保在这种情况下启用 DIAGGEN。  

    最棒的,格拉西