This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92633-Q1:2xTPS92633的并行输出

Guru**** 2529320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125439/tps92633-q1-parallel-outputs-of-2xtps92633

器件型号:TPS92633-Q1

大家好、

如果我的系统中有2x92633、如果我并联所有6个输出以提供单个900mA 输出、会有问题吗?

请告诉我您的想法。 感谢您的帮助!

最棒的

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们的专家因公出差、 将在 8月13日之前回复您。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这应该没有问题。 但请使用 RES 电阻器确保功率耗散是共享的。

    最棒的

    格拉西