This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563231:TPS563231输入和输出限制

Guru**** 2507195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125452/tps563231-tps563231-input-and-output-limit

器件型号:TPS563231

大家好、

我对 TPS563231的;电压和输出电压很好奇

如果器件超过4.5 ~ 17V 输入范围,为什么它不能工作?

为什么只能输出0.6 ~ 7V 的电压? 如果调节的反馈不在该范围内、会发生什么情况?

当输入电压为17V 时、最大占空比为87%、它可以输出13.28V、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    输入电压基于转换器内的功率 FET。 如果输入电压超过17V、则存在损坏风险、当输入电压低于4.5V 时、转换器将无法正常启动。

    输出电压范围取决于电压基准和控制拓扑。 最小输出电压等于电压基准、由于 DCAP 控制、最大输出电压范围受到限制。

    不能、它不能输出超过7V 的电压。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby