This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2069C:UL2367报告

Guru**** 2529400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2069C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125470/tps2069c-ul2367-report

器件型号:TPS2069C

各位专家、您好!

我的客户希望将 TPS2069C 的 UL2367报告作为附件一。 我知道我们已在线获得 IEC62368认证、但如果我们拥有与附件相同的文档吗? 非常感谢!/CFS-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/slvq022.pdf

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    UL2367测试报告是一份 NDA 文档、因此我无法将其附在此主题中、您能否给我发送您所在地区的 TI FAE 电子邮件? 我会将其发送给他/她、然后让他/她通过电子邮件将其发送给您。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno、

    感谢您的回复! 刚刚给您发送了一封电子邮件、请回复我。 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    好的~

    此致、

    Kuno