This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74500-Q1:Vsource POR UV 的毛刺脉冲时间

Guru**** 1729330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125069/lm74500-q1-glitch-time-for-vsource-por-uv

器件型号:LM74500-Q1

尊敬的团队:

我们有一个 VSOURCE POR 下降阈值。 我们是否有该阈值的干扰时间? 我的客户 反馈说他们进行了仿真、当他们将 Vsource<1V 的时间设置为将近20us 时、栅极引脚尚未拉低。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    由于 LM74500数据表中未提及毛刺脉冲时间、因此理想情况下不会出现该延迟。 让我与设计人员确认一下这一点、然后返回给您。 同时、您能否共享仿真文件以便我了解一下?

    谢谢、此致

    Divyyshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyyshu、

    他们只使用 TI.com 中的 PSPICE 模型、我将通过电子邮件向您发送测试结果、因为 PDF 版本包含客户的信息。  

    谢谢、此致

    雪利