This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:负载选择

Guru**** 2539160 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125440/bq27z561-r1-load-select

器件型号:BQ27Z561-R1
主题中讨论的其他器件:GPCRB

尊敬的专家:

我们的默认"Load Select、Load Mode "值为1、1? ="存在平均放电功率"?

那么、"平均 P 上次运行"不会生效?

 "当前平均放电功率"持续多长时间?

奇怪 的是、"平均 P 上次运行" 在我的系统中仍然生效、即使 "负载选择、 负载模式"值为1、1。

如果"Avg P Last Run"(平均 P 上次运行时间)非常大(如-2000mA/-760cW)、则当我的系统中的温度降至-5C 时、FCC 将降至0。 (RBteak 已完成。)

在-1000mA/-380cW  范围内的 I LIMIT "Avg P Last Run"后 、即使在-10°C 时、FCC 和放电也是正常的。

为什么我的实验与 "现在的平均放电功率"不匹配?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么我们建议使用默认 的"负载选择"显示平均放电功率"而不是 "平均 P 上次运行"? 它有什么好处吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监测计将使用 Avg P Last Run 进行放电开始时的容量仿真/预测、此时它还不知道当前的平均放电功率是多少。

    当前的平均放电功率是在放电期间计算的、当电量监测计触发另一个仿真时(例如在特定 DOD 点或温度显著变化时)、它将生效、因此这会延迟、 因此、即使您选择了当前平均放电功率的负载预测、您也会在放电开始时看到不同平均 P 上次运行值的行为变化。

    当平均 P 上次运行值较大时、容量可能在-5deg.C 降至0的原因是电量监测计将在放电开始时使用此值来预测容量、如果温度较低、 电池电阻较高、并且负载较高会导致预测的电压快速降至终止电压以下、从而导致电量极少或无电量。

    在-5deg.C 下、实际电池可能会比监测计预测的温度高2000mA 负载、因此热模型(温度 a、k)正确非常重要。 如果未正确学习或配置(例如、在黄金映像中作为起点)、 然后、监测计不会像实际电池温度升高时那样调整电池电阻、而实际电池可能完全能够放电大量容量、而监测计预测其无法放电。

    这就是为什么从测试设置中导出温度 A 和 k 很重要的原因、在测试设置中、电池位于最终外壳中、而不会强制电池温度达到特定值。 例如、如果 GPCRb 是使用来自温度室中的裸电池(不在最终外壳中)的低温日志文件完成的、在该温度室中、风扇会将-10度 C 的空气吹到电池上、 然后、GPCRb 将返回温度 A 和 k、该温度反映几乎没有电池发热、您将在测试中观察到容量损失。

    监测计将在放电期间学习温度 A 和 k、因此这将最终适应、但会根据负载而变化。 因此、如果负载较轻、电池单元不会发热、则温度 a 和 k 会反映这种情况。 如果您跟随高负载放电、会显著加热电池、则温度 A 和 k 不会告诉监测计这种情况会发生、新值将需要另一个放电周期才能生效。 可以通过为 temp A 和 K 设置边界来缓解这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Dominik、

    那么、当前平均 P 的持续时间有多长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将在放电开始时使用测量的电流初始化 IIR 平均滤波器、然后每秒继续计算一次平均值。 实际生效的时间取决于下一个仿真触发器(温度变化或 DOD 电网点)