This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:有关与 MAX17691和 Rohm8D7F100HFN 的比较的问题

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125273/lm5180-question-about-comparisons-with-max17691-and-rohm8d7f100hfn

器件型号:LM5180

您好!  

我正在尝试在器件之间创建一个比较表。

我不太确定 MAX17691中的 PWM 控制以及它的线路调节。  

如果 LM (2) 5180比竞争对手的器件具有其他优势、请提供帮助或告知我。  。  

提前感谢您的耐心和帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我已向您发送了一条直接消息。 让我们关闭这里的线程。  

    此致、

    Richard