This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:具有 TLV3603的 LMG1210磁滞控制器

Guru**** 2505675 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, TLV3603, TLV3601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124368/lmg1210-lmg1210-hysteretic-controller-with-tlv3603

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件: TLV3603TLV3601

您好!

我正在模拟 TINA 中的迟滞控制器、其中栅极驱动器为 LMG1210、迟滞比较器为 TLV3603。  我使用 TLV3603向 LMG 发送1 PWM 输入。  我了解 TINA LMG 参考设计的工作原理、并针对1 PWM 输入进行了调整。  当我将其从电压源输入 PWM 更改为比较器的输出时、它具有以自举二极管为中心的转换误差。  我不明白为什么、有什么想法?  附件也是我的仿真。

此外、我还想检查一些其他事项、因为我对 LMG 数据表和仿真非常熟悉。

  • 从数据表中将仿真电芯池中的哪个引脚更改为 NC1?
    • NC_1在 TINA 模型中绑定到接地、不理解为什么、因为如果是 NC1、则数据表引用它、则应绑定到 HS。
    • 此外、TINA 仿真仅具有3个 NC 引脚、而不是数据表4、这里有点混乱
  • TINA 仿真中的 Vin 如何在50V 电压下获取(默认模型 I 下载)数据表中的 Vin 额定值(绝对最大值)为20V
  • 从 TINA 仿真和数据表中可以看出 VDD 和 VCC 之间存在不可消减性、只需检查它们是否确实是相同的

e2e.ti.com/.../LMG1210-with-TLV3603.TSC

感谢您的帮助、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我花了很长时间尝试实现这一收敛、但无法做到。 考虑到我可以隔离 PWM 电路并且工作正常、有关 TLV 输出和 PWM 输入之间交互的问题似乎会导致问题。 我还尝试使用不同的运算放大器、我尝试的所有运算放大器都起作用。 我尝试了 RC 滤波器和 VCVS 等许多东西、但无法使其收敛。  

    至于问题:

    [~引脚 userid="495094" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124368/lmg1210-lmg1210-h滞 环控制器-with -tlv3603"]数据表中的仿真电芯池中的哪个引脚更改为 NC1?

    我不会担心 NC 引脚连接。 在大多数情况下、我们不会向模型中的 NC 引脚添加功能、因为这可能会导致问题并增加仿真时间。 所有的 NC 都可能是真正的 NC、因此连接无关紧要。 我会将它们全部接地。  

    [引用 userid="495094" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124368/lmg1210-lmg1210-h滞 环控制器-with -tlv3603"] TINA 仿真中的 Vin 如何在50V (默认模型 I 下载)中获取 V20V[引用绝对最大额定值]

    它增加了惊人的仿真时间来增加上限、尤其是在我们将它们放置在所有引脚上时。 这样的仿真不适合对超过 absmax 的热耗散或损坏进行建模。 在这种情况下、由于 Vin 馈入 LDO、因此仿真在输入电压为50V 时工作正常;它不必担心内部 LDO 的额定值或功率耗散。  

    [引用 userid="495094" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124368/lmg1210-lmg1210-h滞 环控制器-with tlv3603"]从 TINA 中可以看出 VDD 和 VCC 之间存在不一致的地方,它们确实希望检查数据表中的内容[引用/引用]

    我还检查了它们是否相同(测量了引脚并从 LDO 获得5V 电压)。

    至于仿真、我将把这个主题发送给负责 TLV3603的团队、看看他们是否可以解决这个问题。 根据以下文档、我知道这些比较器应与这些驱动器配合使用:

    https://www.ti.com/lit/ug/snou183/snou183.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/snoaa82/snoaa82.pdf

    但最好进行仿真。  

    祝您好运、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的提问。 我同意、与 TLV3603 和 LMG1210中的 PWM 输入之间的交互似乎存在一些问题。 单独的 TLV3603电路可以正确地进行 siM。 不幸的是、我不确定是什么导致了这个问题。

    您可以在 TINA 中调整电路分析参数。 您可能需要绕过这些值以获得更好的结果。 唯一的问题是输出可能不准确。 让我明天回来看看什么能给我带来最好的结果

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来很不错、很喜欢、它很棒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、嘿、非常感谢您的深入分析!  这对我们很有帮助、我们只获得了一个开发板、供比较器使用 LMG 开发板进行测试、因此希望它都能正常工作、Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    我仍在确定 TLV3603可能需要一段时间的问题。 作为临时修复、我将其替换为 TLV3601 (不带 LE/HYS 引脚的同一器件)、并让它仿真35mV 迟滞、就像您现在使用100k 电阻器设置 TLV3603一样。 它现在能够进行仿真。 我向您发送了一个朋友请求、因此我可以离线向您发送消息、以获取进一步更新。  

     e2e.ti.com/.../LMG1210-with-TLV3601.TSC