This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] UCC21750:UCC217XX 的最大开关频率是多少?#39?

Guru**** 2810825 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125534/faq-ucc21750-what-s-the-maximum-switching-frequency-for-ucc217xx

器件型号:UCC21750

限制 UCC217XX 栅极驱动器系列最大开关频率的最重要因素是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL;DR:UCC217XX 系列的最大开关频率通常受热限制。 要计算最大开关频率、请使用 UCC217XX XL 计算器!  

    简介

    UCC21750数据表指定最大开关频率理论上为1MHz;然而 、由于栅极驱动器的热属性、在现实应用中很难达到这个最大开关频率。 要 计算特定应用的最大开关频率、必须了解栅极驱动器的平均电流和功率耗散。  

    平均电流/功率耗散

    平均电流和功率耗散由两部分组成:开关电流和功率耗散以及静态电流和功率耗散。  

    当栅极驱动器在高频开关时、来自次级侧电源的电流会为晶体管的栅极电容充电。 此过程中的平均电流可通过以下公式计算:

    其中 Qsw 是栅极电荷、Fsw 是开关频率、Ciss 是栅极电容。  

    该栅极充电电流流经内部上拉和下拉电阻、导致栅极驱动器电路内部的功率耗散、从而导致芯片发热。 芯片内部的开关功率耗散可通过 UCC217XX 计算器以及 数据表中的以下公式进行计算:

    除开关功率耗散外、静态功率耗散还会影响栅极驱动器的温度。 根据数据表、次级侧的静态电流通常为4mA、因此次级侧的静态功耗为:

    因此、栅极驱动器内部的总功耗可通过进行计算

    如何影响最大开关频率

    从上面的总功耗计算中、我们可以看到、随着开关频率的增加、总功耗也会增加。  总功耗与结至电路板特征参数和环境温度相结合、可得出电路板的结温。 UCC217XX 的最高结温为150°C、这是限制开关频率的因素。  

    计算结温的公式如下所示:  

    使用    是数据表中的结至电路板特征参数、 对于 UCC217XX 为32.3°C/W。 但是、该值是在 特定测试条件下使用 JESD51-6标准计算的;在实际应用中、结至电路板特征参数可能会变化、也会导致结温变化。 因此、建议在设计过程中为散热留出足够的余量。  

    要了解有关 IC 热指标的更多信息、请查看 此文档。