This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:您能否共享功能安全材料

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125350/tps92692-q1-could-you-please-share-functional-safety-material

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92692

您好、专家、

我们的客户有新的请求。 这是 DMS 应用、需要 ASIL-B 系统级。 输出电压约为12.8V (4个 LED 串行)、电流为3A。 我看到我们只有 TPS92692-Q1可以满足这一需求。 你有其他建议吗?  

如果否、您是否曾在 ASIL-B 系统中使用过 TPS92692-Q1? 请您分享相关的功能安全材料吗?  

如果是、请同时分享相关材料。 谢谢

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    TPS92692是一款适用于汽车的通用 LED 驱动器、但并不适用于 DMS、因此它没有 DMS 所需的一些安全功能。  目前、我们没有针对 DMS 的特定设计器件及其安全要求。

    谢谢 Tuan