This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:TINA 中的数据表示例文件仿真

Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125244/lm5023-datasheet-example-file-simulation-in-tina

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、  

    让我先回答下面的问题。
    - 如您所怀疑的那样、在等式(25)上 FREQ_LL 的较低频率计算结果是错误的。  很明显、这是一个印刷错误、因为只需使用显示的值来计算方程式、结果为45.92kHz、与您的 MathCAD 结果类似。

    - 在您的 Mathcad 数据表示例文件中、R1的结果与数据表方程(45)结果相同。  但是、R2值的计算结果为 Vaux_OVP 使用20V、但表1 (数据表第21页)中的性能规格列出了输出 OVP 为24V。  使用24V_OVP 的工作公式(51)可得出 R2 = 5.05kR。   
    由于公式(54)中 CD 的值部分取决于 RFF (= R1||R2)、如果 R2不正确、则 CD 结果也不正确。  

    关于 TINA-TI 仿真文件:
    我没有访问 TINA 程序的权限、因此无法打开 sim 文件以查看您要询问的内容。  
    与  实际器件相比、我可以建议 LM5023 TINA 模型具有简化的功能、并且 QR 引脚上的导通阈值可能高于规格表中列出的0.35V。   

    此外、外部 CD 值旨在将振铃信号延迟到 QR 的特定时间、以便在实际振铃达到最小谷值电压的同时、QR 电压降至0.35V 以下。  如果 CD 过小、则延迟时间(t_dlyqr)将过短、MOSFET 将过早导通。  
    尝试在仿真中增大 C8值、直到它达到谷底开关。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我将重做工作表、对 OVP 进行更正、并对 C8进行指导表示赞赏

    如果其他人可以查看该仿真、那将会很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、  

    我正在尝试让其他人查看仿真。  但是,我将在今后几天内离开办公室。
    我现在将关闭此主题、并在我回来时再次访问。

    此致、

    Ulrich