This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:设计帮助

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124450/tps7a57-design-help

器件型号:TPS7A57

您好!  

我在项目中使用 TPS7A5701为 ADC 供电。 我查看了数据表和评估板。 我对 EN 和 CP_EN 引脚有疑问。 在评估板中、这些引脚通过2M 电阻连接到 GND。 是否需要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当器件上电时、实际上不需要它们、有内部电阻将悬空的 EN 或 CP_EN 下拉至 GND。 只有当器件未通电时,EN 或 CP_EN 才会在不从外部驱动时真正变为悬空。

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您能否验证此 电路的输出电压= 1.8V、输入电压= 2.5V、输出电流= 2.3A。 ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    以下是我的评论。  

    对于1.8V 的输出电压、您需要在 REF 与 GND 之间连接36kOhm 电阻器。 Vout 由 REF 处的电流(50µA)设定、因此 Vout = 50µA μ V*36k Ω= 1.8V。

    Vin>1.1V 时不需要偏置、但需要 CP_EN、因此将其连接到 VIN 或其他一些电源轨。 如果在该引脚上未施加电压、器件将不会导通、因此将此电压绑定到 Vout 将不会启用器件。   

    确保输入电压的路径为低阻抗、以最大限度地减少由2.3A 负载引起的任何 IR 压降。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    抱歉、我上传了错误的图像。 这就是它具有错误的 REF 值和 CP_EN 连接的原因。 我将共享正确的电路。  
    感谢您的支持。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    不用担心。  

    请告诉我原理图何时准备就绪。  

    最棒的

    Edgar Acosta