This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:两个 BQ25180的并行连接

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25180, LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122096/bq25180-parallel-connections-of-two-bq25180

器件型号:BQ25180
主题中讨论的其他器件: LM66100

大家好、

我们的客户希望并联两个 BQ25180、如下面的原理图所示。

根据我们的客户、

我目前使用 BQ25180为医疗应用进行单节电池充电。 由于性能优化和尺寸考虑、我们需要使用2节电池来获得2 *容量和5V 输出。 我们的问题是使用2个不同的电池、因为我们需要热插拔电池。 是否可以根据此原理图插入两个 BQ?// 或者、您是否有任何组件建议来实现这一目的?

此应用中似乎需要 ORing 器件、例如两个 LM66100、以保护 BQ25180 免受反向电压的影响。 请确认吗?

此致、

Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    关于应用、SYS 负载是否需要由组合输入供电? 每个 BQ25180都能够从输入端提供大约1A 的电流、从而为电池充电和负载供电。

    如果需要组合电源、我建议根据应用使用二极管或电源多路复用器。 二极管有助于避免 SYS 从一个器件流向另一个器件的 BAT 的问题。  

    是否强烈希望使用 BQ25180而不是开关充电器、这可能有助于实现所需的电流消耗?  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回答。 以下是我们客户的反馈。

    您好、感谢您的回答。
    我们并不特别需要 BQ25180参考,但下面是所需的配置:

    -5V 输出、最大1A
    -很少的附加组件,最好是小尺寸
    -通过输入//(但可能有更好的配置)最大限度地提高电池容量
    -有2个独立的电池

    和选项中
    -仪表仪表 i2c
    - TS 测量
    -启动/停止按钮
    - 2个 IC (因为电池将处于2个不同的位置)

    如果开关充电器是最佳解决方案、您是否有任何参考?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    如果需要最大1A 电流、则 BQ25180应该正常。 使用 BQ25180时无法使用 i2c 监测计。  

    让我看看一些开关充电器、看看是否有任何可能的解决方案。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    很抱歉耽误了时间、我对应用不太确定、但如果它是两个单独的电池并且空间也有限制、BQ25180很可能是目前最好的解决方案。

    此致、

    Anthony Pham