This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079T:我的器件无法进入预充电模式。

Guru**** 2511975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121254/bq24079t-my-device-cannot-enter-precharge-mode

器件型号:BQ24079T

先生,您好:

请参阅我们的测试结果、如下所示。

2.5V 之前、充电器没有充电电流、但根据数据表图15、我认为应该具有充电电流。

当超过2.5V 时、充电器具有大约40mA 的充电电流、但每0.24秒将有475mA 的充电电流、这是否正常?

请帮助您为我们提供建议。

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    您是否能够为此提供原理图和布局? 是否还有可在此处共享的电池数据表? 0.250秒似乎与电池检测计时器相关、您能否验证与电池的连接是否正确连接/焊接? 如果充电电流发生变化、在更高或更低的充电电流下会发生这种情况吗?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    后续问题、我看到您说在2.5-2.89区域、当未看到478mA 时、大约有40mA。 您能在此处提供更精确的测量吗? 我正在尝试查看器件是否正在进入预充电阶段并在预充电和快速充电之间进行转换。

    您是否还能够尝试增加 BAT 引脚上的电容? 可能是1000 μ F?  

    以下电压也会被赞赏并有助于缩小行为原因:

    • VIN 电压波形
    • Vout 波形
    • VTS 波形
    • Viset 波形

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    我想检查一下这里是否有任何更新。 是否能够提供波形?  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、  

    很抱歉,我上周有个人假期。

    我将尽快为您更新结果。

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、

    期待您的更新

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    请参阅测试文件和原理图、如下所示。

    我们选择了2个样本来检查此问题、详细的测试结果请参阅随附的文件。

    期待您的反馈。

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../POH01_5F00_Linear-Charger_2D00_20220531.pdf

    e2e.ti.com/.../2_7E00_3V-test.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    我在 PPT 上看到一个注释,显示“*BAT:powersupply+load”,您能澄清这是什么意思吗? 是否使用电源和负载来表示电池? 或者 OUT 引脚上是否有负载? 如果是电源和用于模拟电池的负载、负载有多少?

    OUT 引脚上是否有负载? 当 BAT 为低电平时、此器 件看起来正在尝试为某些器件供电、但是由于此操作失败、关闭 SYS 引脚并尝试多次将其重新启动。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    是的、它使用电源和负载来表示电池、我们将负载电流设置为30mA。

    关于 OUT 引脚、当电池低于3.2V 且没有输出时、这里没有负载。

    请为我们提供一些建议、并告诉我们如何解决此问题?

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    电源上的电流限制设置为多少? 我们在最后不会以这种方式模拟电池。我们通常使用将灌入充电电流的四象限 SourceMeter。  

    在这种设置下、我认为发生的是电源的结果。  如果您使用真实的电池、您是否会看到此行为?  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    您是否能够改用以下内容? 我担心有反向电流流入电源、这可能会影响充电器临时看到的电流。  

    此致、

    Anthony Pham