This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:定制设计始终从电池消耗7mA 电流

Guru**** 2533220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120463/bq24074-custom-design-draw-7ma-from-the-battery-consistently

器件型号:BQ24074

大家好、

我们希望就客户定制板的高电流消耗问题寻求您的帮助。 根据我们的客户、

我在一个应用中使用 BQ24074、发现当 Vin 连接到5V 适配器时、在充电终止后、当电池电压降至4.1V 时、电池的电流似乎持续消耗7mA、 它似乎以3mA 的脉冲对电池进行涓流充电

我已附上我们应用的原理图和充电曲线图。 这是通过 USB 5V 电源充电。 电流在电池和模块之间测量、电压为电池电压。



它显示、正如预期的那样、快速充电高达~4.2V、然后将充电降低至50%快速充电率。 ITERM 设置为15K 时会出现这种情况。

但是,在终止后,电池的电流似乎*消耗* 7mA,直到电压降至4.1V 左右。

然后、它偶尔会再次以大约3mA 的电流充电、也许直到电压再次高于4.1V?

断开 Vin 可停止7mA 的电流消耗、并返回到15uA 的预期静态电流。

POWER_Good 上的 LED 应从 Vin 的电源路径上驱动、移除 LED 实际上不会影响这种行为。

将!CE 拉高可停止拉电流并返回到15uA 静态电流。 将!CE 再次释放为低电平将恢复运行状态(因此它不是定时器问题,因为它应该会复位定时器)。

我想知道这是不是由电流表引起的、因此我用示波器和1欧姆感应电阻器替代了它、但结果类似

我布置了一幅示波器图片、其中显示了电流表电阻器两端的电压差(我的1欧姆电阻看起来类似)。 它显示了电池输出电流从7mA 到可能3mA 的周期性变化、间隔约为650ms

电流表上有一条迹线。负值流入电池。它显示出7mA 输出、然后看起来它可能会非常短暂地进入快速充电模式? 快速充电应限制为500mA

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您能否分享 IC 的特写图? 您是否还将共享 VIN 和 VOUT 处的电压波形? 另一个有用的方法是从中拉出的电流。

    OUT 引脚上是否有负载?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是电路板的照片。

    我不在我的设置范围内、因此我现在无法为您获取波形、我将在星期三进行此操作。

    VIN 是一个5V USB 适配器、我很确定它是干净的、但我会检查。

    Vout 仅由"电源正常" LED 通过10K 电阻器加载、应低于0.5mA。 卸下 LED 不会影响这一点。 请注意,7mA 的电流消耗仅在!CE 被拉低时发生。  如果我将其拉高、从电池汲取的电流将降至大约15uA。 因此、我不认为有任何东西从输出中提取出来。

    我将在星期三获得您要求的其余测量结果。

    布局如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lewis、

    非常感谢这次更新 我期待您的更新。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压波形:

    黄色:VIN

    青色:VBATT

    品红色:输出电压

    请注意、如果我断开 Vin、电压骤降会消失。 这些突降仅降至5V 标称电压

    在 测量来自 Vin 的电流的过程中、我发现了一些奇怪的东西。

    我将一个电流表与 Vin 保持一致、得出的电流为5.2mA;当我这么做时、Vbatt 开始显示流入电池的稳定电流为3.8mA。

    当我从 Vin 移除电流表并将其替换为导线时、它返回到从电池中汲取7mA 的电流、其中的周期性突发大约为50mA。

    我观察到的另一件事是、如果我暂时短接 Vbatt 上的电流表、充电器将正确关闭、并停止这种行为。  在我移除 Vin 并重新启用 Vin 之前、它保持正常运行、此时不良行为会恢复。

    请注意、在我们的应用中、我们将在 Vbatt 线路上有一个电流感应电阻器、因此我们可以测量进出 电池的电流、因此这种情况在我们的应用中也或多或少有所不同。  我们原则上可以使用 ISET 引脚上的电流镜像来测量充电、但这不是我们的电流计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我想我已经假设电流表会导致电池感应例程运行起来。  

    我的工作台仪表上的电流表串联电阻约为2欧姆、我的引线有另一个问题、可能会进一步增大电阻。 请注意、我们的应用将使用0.02欧姆的感应电阻器、与之相比、该电阻器可以忽略不计。

    但是、我仍然需要找出一种方法来测量工作台上的行为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我怀疑电流表为2欧姆可能会影响它、而不是在感应模式配置中。  

    当器件降至4.1V 以下且器件开始在涓流之间"脉冲"电荷时、电池上的电压增加量是多少? 我可以在 VBATT 波形上看到它。

    我怀疑、由于终止率设置为50%、因此提前终止。 您是否能够降低此终止百分比并查看脉冲电荷是否消失?

    至于8mA 电流、您知道这是否仅发生在该特定电池上吗? 您是否使用过其他电池?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它会提前终止、其电平为50%、这是预期的结果。  

    我构建了一个新设置、不使用现成的电流表、而是使用0.05 Ω 的感应电阻器、现在问题不再发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lewis、

    在这种情况下、2欧姆设置产生的压降会影响 BAT 引脚的电压、甚至可能会将其放电至超过再充电阈值的点。 3mA 可能是看到的电流、但器件会立即终止。

    很高兴切换到另一个万用表、似乎已修复了它。

    您是否仍然看到7mA 电流消耗、或者是否也消失了?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lewis、

    您能对我的上一次答复发表评论吗?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉耽误你的时间。

    实施0.050欧姆电流感应电阻后、不再观察到任何问题。 异常行为已经消失。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lewis、

    不用担心! 感谢您的更新、我将继续并将其标记为"已关闭"。  

    此致、

    Anthony Pham