This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282:自举二极管烧毁

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27282, CSD19536KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125047/ucc27282-bootstrap-diode-burned-out

器件型号:UCC27282
主题中讨论的其他器件: CSD19536KCS

大家好、团队、

我之所以撰写这篇文章、是因为我正在使用 UCC27282和 CSD19536KCS 设计逆变器。

 该电路在高达24V 直流时工作正常、但当我尝试将电源电压提高到50Vdc 时、自举二极管烧毁。 可能会发生什么情况?

 我要附上原理图。

非常感谢 much.e2e.ti.com/.../4137.Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jorge、

    我查看了您的原理图、自举电容器和 VDD 电容值似乎可以支持 MOSFET 栅极电荷。 您能否提供一些有关设计的详细信息、例如开关频率、HI 和 LI 驱动器输入的最小和最大占空比。  

    我有一个意见、您使用的 MOSFET 具有相对较低的栅极电荷、我看到栅极电阻在3.3欧姆导通和1.2欧姆关断时较低。 这可能会导致开关节点上的 dV/dt 非常高。 这种高 dV/dt 可能会导致高电压过冲和下冲、这对于驱动器而言可能是一个问题。

    您能否提供 LO 输出、HO-HS 输出和 HS 波形的示波器图、其中时间刻度显示了多个周期、放大了刻度以查看导通和关断详细信息? 您可以在安全工作条件下执行此操作以启动。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    非常感谢您的回复。

    该设计的一些详细信息:

    • 开关频率:20kHz。
    • 占空比:作为一个逆变器、UCC27282的控制由 PWM 控制。 因此、占空比是可变的。 但我可以为您提供幅值调制比、即 ma = 0.9、频率调制比为 mf = 50。

    • 关于 Rgate 值、我只遵循 UCC27282数据表中的示例。

    • 对于逆变器、我使用的是 CSD19536KCS。

    • LO、HO-HS 和 HS 图像将在这些日子发送给您。

    最后、我随附了 PCB 设计的 pdf 文件。

    此致。

    e2e.ti.com/.../Some-details-of-the-design.pdfe2e.ti.com/.../2260.PCB.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jorge、

    感谢您提供有关应用的信息、我对正弦波调制方法比较熟悉、20kHz 开关频率听起来与其他逆变器应用类似。 如果您碰巧知道是否有任何可应用于高侧驱动器或低侧驱动器的最小脉宽限制、这将有所帮助。 需要关注的问题是、当开关节点切换至接地时、通常在低侧驱动器接通时、自举电容器需要重新充电电压。 如果 LO 输出可能具有窄脉冲、则当开关节点变为高电平时、可能导致引导电容器未完全充电。 这会导致二极管承受应力。

    您从数据表中的应用示例中显示的驱动器电流不是问题。 我从一般测试中知道、相对较低的 Qg MOSFET 将以低值栅极电阻快速切换。 在20kHz 开关频率下、这种快速开关速度可能不是真正需要的。

    我将查看电路板图、如果您可以在平均时间内查看一些示波器图、这些图可能需要一些时间、这对于解决您的问题非常有帮助。

    此致、