This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS1587:尺寸或容差

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115794/lms1587-dimensions-or-tolerances

器件型号:LMS1587

大家好、

我们的客户希望获得 LMS1587ISX-3.3/NOPB 的一些机械尺寸、这些尺寸未包含在数据表中。

他正在寻找以下信息:

由于封装的    最小尺寸仅为0.200英寸/ 5.08毫米、因此请在封装的底部提供车身/装配轮廓的尺寸

对于导联(侧视图)、请使用以下特定的最大和最小尺寸提供支持:

最小和最大引线尺寸1.98 mm /0.078英寸

最小尺寸: 14.35 毫米/0.565英寸,因为这是最大尺寸

引线最小尺寸:1.27 mm /0.050英寸,因为这是最大尺寸  

附件是他正在寻找的器件和尺寸的屏幕截图。

e2e.ti.com/.../TI-questions-.docx

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我将对此进行研究。 请留出2-3个工作日返回给您。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    这是该封装的最新 ePOD。 我认为它具有所要求的所有信息。

    e2e.ti.com/.../4215105.pdf

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您提供此信息。 我们的客户希望在随附的图纸中申请尺寸的最大值。

    e2e.ti.com/.../TI-questions--_2800_2_2900_.docx

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我将询问这个维度。 当我有更多信息时、我将更新此帖子。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    只是想为您提供更新。 工厂说尺寸通常为0.1mm。 我知道客户要求提供最大规格;如果客户要求提供最大规格、我就要求提供最大规格。 我会在听到反馈后再次向您更新。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您提供此信息。 我们的客户希望了解随附文件中所示的散热焊盘的最大尺寸。

    e2e.ti.com/.../Texas-instruments-2_2800_1_2900_.docx

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    注意到。 我已向他们发出这一额外请求,并要求他们更及时地作出答复。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    工厂工程师正在研究散热焊盘的最大规格;他们需要检查引线框的尺寸。 我今天向他们发送了正确的 ePOD、并正在等待他们的回复。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我只是等待验证、然后才分享尺寸。 我已经两次与工程师进行了 Ping、现在仍在等待确认。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的更新。  我们将等待您的反馈。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    凸片的最大尺寸规格为7.163mm。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    非常感谢您帮助获取此信息。

    此致、

    Danilo