This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ2980:严重耗尽电池(0V 充电)的保护器行为

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2980, BQ2970, BQ2982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125486/faq-bq2980-protector-behavior-for-severely-depleted-battery-0v-charging

器件型号:BQ2980
主题中讨论的其他器件: BQ2970BQ2982

不同的 TI 保护器如何处理耗尽的电池?  是否允许充电?

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的保护器可为电池充电,即使电压低至保护器本身未能完全供电。 此功能称为零伏(0V)充电。  不同保护器对0V 充电的处理方式不同。  有两类器件:0V 充电被启用的器件和0V 充电被禁用的器件。

    0V 充电被启用:

    (3个运行区域)

    1:禁止

    2:0V 充电

    3:正常工作

    如果电池电压低于 V0INH、则器件处于工作禁止区域。  在该区域、充电被禁用。 BQ2970和 BQ2980中都存在此禁止区域。  V0INH 电压位于器件数据表中(对于 BQ2970、如下所示)。

    如果满足以下条件、器件处于0V 运行区域:

    • 电池电压高于 V0INH
    • 电池电压低于器件的最小 Vbat 电压
    • PACK +和 PACK-引脚之间的电压差大于 V0CHG (如 BQ2970的下面所示)

    当电池电压高于器件的最小 Vbat 电压时、器件处于正常运行模式。

    0V 充电被禁用:

    (2个运行区域)

    1:禁用

    2:正常工作

    如果电池电压低于器件的最小 Vbat、则器件处于禁用运行区域。  

    如果电池电压高于器件的最小 Vbat、则器件处于正常工作区域。  

    总结:

    如果客户不想为过度耗尽的电池充电、则应使用禁用0V 充电的器件、因此仅在器件完全通电后才会进行充电。 BQ2982是一个禁用0V 充电的器件示例、因此即使连接充电器、如果其电压降至1.5V 的最小 Vbat 电压以下、电池也不会充电。