This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2060A:具有 BQ206A 的 EV2400

Guru**** 2596515 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2060A, EV2400, MKST-3P-ALT-EV2300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123941/bq2060a-ev2400-with-bq206a

器件型号:BQ2060A
主题中讨论的其他器件: EV2400MKST-3P-ALT-EV2300

大家好、团队、

我的旧电池是使用 BQ2060A 的,问题是:

1.是否可以使用 EV2400读取/写入 BQ2060A 参数并访问其 EEPROM 值?

2.旧的 GUI 软件是 ev60301i.exe,我可以将其用于 EV2400吗? 如果不是、请建议使用本软件。

第三方硬件  MKST-3P-ALT-EV2300不支持 BQ2060A。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会为该电量监测计推荐 EV2300。 我们产品系列中的许多较旧的监测计都是在 EV2400之前设计的、并且存在兼容性问题。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但根据 TI 在线信息、EV2300不支持 BQ2060A。

    TI 提到使用现在已停产的 EV2200。

    那么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EV2300应该仍然能够支持 BQ2060A、但我将在实验中对此进行彻底测试、以确保情况如此。 我将在星期一向大家介绍我的调查结果。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    我会尝试将 EV 软件与 EV2300结合使用。 BQ2060A 是我们产品系列中非常旧的器件、因此我手头上没有可供测试的器件。 我必须与我的团队联系、以确认 EV2300将正常工作。

    谢谢、
    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    BQ2060A 适用于 EV2200和 EV2300、但需要 Windows XP 或更早版本的操作系统。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦...这是个坏消息。

    无论如何、如果 EV2400存在任何权变措施、请告知我...

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupendra:

    很抱歉、这是我们产品系列中的一款非常过时的产品、因此我不认为存在任何变通办法

    此致、

    杰克逊