This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:分类怀疑

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125441/tps2378-classification-doubt

器件型号:TPS2378

尊敬的支持:

如果具有 TPS2378的 PD 器件定义为4级(12.95至25.5W)、并且与其连接的 PSE 仅支持802.3af、仅支持3级、会发生什么情况?  PSE 可以决定不为器件供电、因为它具有高功率或限制为3级?

此致、

Daniele。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好!

    如果 PSE 的 IEEE802.3af 限制为3级、PD 的功率为4级、则 PSE 将进行一个事件分类并发送3级功率。

    非常尊重、

    Brandon Beader