This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS37-Q1:IQ 电流

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125418/tps37-q1-iq-current

器件型号:TPS37-Q1

尊敬的团队:

我的客户计划使用此器件来监控12V 电池、因此它将始终处于开启状态。 客户关心静态电流。 我注意到有几个电流。 如何估算静态电流?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于可调版本、最大 Iq 为2.6uA。 对于固定阈值版本、它是2uA。 希望这会有所帮助。 谢谢