This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:比较 bq51013B 和 bq51003

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125430/bq51013b-comparing-bq51013b-and-bq51003

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件:BQ51003

大家好

我们希望为客户端产品添加无线电源。

我们之所以选择 bq51003、是因为它的价格较低(0.48$@1000)、但由于它缺货、我们选择了 bq51013B、它与 bq51003引脚对引脚兼容、我们从数据表中可以看到的唯一区别是它的输出功率(bq51003针对2.5W 进行了优化)

我们希望在 bq51003有货时能够使用它。  

我们想知道唯一的区别是否在于功耗优化、如果我们将来更改这两个 IC、这是否会成为问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、这会起作用。

    两个器件的电流限制下限相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认