请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51013B 主题中讨论的其他器件:BQ51003、
大家好
我们希望为客户端产品添加无线电源。
我们之所以选择 bq51003、是因为它的价格较低(0.48$@1000)、但由于它缺货、我们选择了 bq51013B、它与 bq51003引脚对引脚兼容、我们从数据表中可以看到的唯一区别是它的输出功率(bq51003针对2.5W 进行了优化)
我们希望在 bq51003有货时能够使用它。
我们想知道唯一的区别是否在于功耗优化、如果我们将来更改这两个 IC、这是否会成为问题。
谢谢你。