This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:ChargingStatus()更高字节

Guru**** 2607365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125316/bq78350-r2-device-fw-chargingstatus-higher-byte

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1ABQSTUDIO

您好!

在 BQ78350-R1A 的技术参考文档中、声明 ChargingStatus()命令返回两个字节、如下所示:


但是、在将器件更新为 BQ78350-R2固件后、我在 BQSTUDIO 应用中只看到了一个拜拜。


这是否意味着在较新版本中删除第二个字节? 那么、如何检查是否满足预充电条件或快速充电条件? 以前,我们可以通过 ChargingStatus ()命令中的[PCHG]和[FCHG]位来检查。

此致、
Shayan