This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24253:安全计时器是否固定6小时?

Guru**** 2505955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125025/bq24253-is-the-safety-timer-fixed-for-6-hours

器件型号:BQ24253

安全计时器是否固定6小时? 我可以更改它、如何更改? 是否有针对预充电的超时保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐刚、您好!

    寄存器6位6:5允许您更改或禁用安全定时器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我误读了器件型号。  独立版本不允许更改安全计时器。  定时器通过/CE 引脚或 HiZ 切换进行复位。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢你的答复。 安全计时器是否仅包含 CC 和 CV 过程?  那么、涓流和预充电的安全时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐刚、您好!

    所有充电阶段都有一个计时器。

    此致、

    Jeff