This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24253:D+D-连接模式

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125339/bq24253-d-d--connection-mode

器件型号:BQ24253

如果我使用 USB 为 BQ24253供电、同时需要 USB 来传输数据、我是否必须确保始终连接 USD+D-和 BQ24253的 D+D-? 在这种情况下、BC1.2检测是在上电后立即执行的、在检测完成后、D+D-可以正常用于数据传输、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐刚、您好!

    是的、充电器仅在初始上电后的前1.5秒内使用 D+/D-线路。  之后、D+/D-引脚变为高阻抗。

    此致、

    Jeff