This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:VO 容差

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125348/tps51200-tolerance-on-vo

器件型号:TPS51200

大家好、  

只需检查 VO 上的总容差即可。  

在数据表中、 以 REFOUT=1.25V 为例、  

VOSNS 具有+/-15mV 容差、 VREFIN 的 REFOUT 电压容差为+/-12mV、VO 的总容差为+/-27mV、对吧?  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没错。 相对于 VREFIN 的总容差 VO 为+/-27mV。

    此致