This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62085:VIN 至 SW 正负电压规格

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124916/tps62085-vin-to-sw-positive-and-negative-voltage-spec

器件型号:TPS62085

您好!

我找不到 Vin 转 SW 正负电压规格、可以提供吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您是指 VIN 和 SW 的绝对最大额定值吗? 您可以在数据表的第7.1节中找到这一点。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我需要的是输入电压至 SW 绝对最大值和最小值规格。 客户测量高侧 MOSFET VDS、并想知道规格中的结果是否准确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们不对高侧 FET 的 VDS 进行规格。 这是通过将 VIN 和 SW 保持在其绝对最大额定值内来保证的。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    明白了。

    VIN 至 SW (HS FET)负电压规格如何?

    客户测得的负电压为-0.89V、如果使用低于规格、测试结果将失败。

    交流规格是否与 SW (LS FET)-3V 100ns 相同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    SW 的-3V 交流规格对最小/最大 VIN 有效。 SW 上测得的-0.89V 相对于 GND 是否为基准? 它是交流尖峰吗? 如果是、我不认为这是一个问题。 因为在从 LS FET 到 HS FET 的换向过程中、LS FET 的体二极管上会出现压降

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在 VIN 至 SW 上测量-0.89。

    因此、我可以对 VIN 至 SW 负规格使用-3V 100ns、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在 VIN 至 SW 之间测得-0.89V。

    因此、我可以对负规格使用-3V 100ns、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    3V 规格适用于 SW 到 GND。 您能否让客户检查与 GND 相关的 VIN 和 SW?

    此致、

    瓦伦