This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62812-Q1:输出电压纹波测量

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62812-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125085/tps62812-q1-output-voltage-ripple-measurement

器件型号:TPS62812-Q1

您好、专家、

我尝试测量 TPS62812-Q1的输出电压纹波。 请指导我如何保持纹波的最小测量误差? 并指导我如何选择测量仪器和设置?  

还请支持以下问题、如数据表中所示、您如何测量 TPS62812-Q1的输出电压纹波。  

  • 您能否分享您在测量中使用的示波器电压探头类型
  • 我应该选择有源示波器探头还是无源 示波器探头?  
  • 与示波器设置相关
    • 输入阻抗:50ohm 或1Mohm?  
    • 如何选择带宽?
    • 交流耦合还是直流耦合?  
  • 其他注意事项?  

谢谢!

Eden Wen