This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B-Q1:未正确调节输出电压

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124514/tps54560b-q1-output-voltage-not-regulated-properly

器件型号:TPS54560B-Q1

您好、TI、  

                我设计了一个使用 TPS54560BQDDARQ1直流/直流转换器的电路。  工作输入电压为24V (来自手动 SMPS)。 我们 设计的电路的输出电压为3.3V。
该电路与 TI Webench 设计 工具中给出的电路相同。在此、我附上了我的原理图供您参考。

    


             如果输入电压为24V....,电路工作正常 问题是、如果输入电压发生任何变化、降压转换器不会调节我所需的电压。 在现场  、由于   SMPS 的相电压增加(根据印度标准、相电压 为230、但有时 我们测量270V)、输入电压升高到28V 以上、我的输出电压 随 输入电压成比例变化。 有时 我们得到的是4.2V 而非3.3V。

              它是否是 由我们设计的电路引起的? 我们是否必须添加任何电路来调节输入电压? 是否有任何其他解决方案可以解决此问题? 请建议我们采用更好的方法。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ajay

    您能否共享 SW 和 Vout 的波形?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 GUI

      感谢您的回复、我们没有记录该特定实例、因为我们在现场遇到了此问题。只要输出电压超过3.3V、我们就会使用复位 IC 复位控制器。

      但是、我们在内部使用可变电源对其进行测试、但我们不会遇到该问题。

      如果出现这类问题、我们需要做些什么来解决?

      谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ajay

    原理图看起来不错,正如您所说的,当受测的 Vin 从24V 变为28V 时,Vout 可以调节为3.3V,电路工作正常 ,我无法确定 任何问题。  您能否提供更多信息?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、

    在印度,标准 单相电压-->230VAC 是正常的。   
    在异常情况下、有时功率波动高达  280VAC。在此期间 、SMPS 输出上升至28VDC、而不 是24Vdc。。。

    同时 ,TPS54560BQ 降压转换器 输出升至4V 直流,而不是3.3V……
    我们的问题是 、即使 SMPS 输出变化到28Vdc、 降压转换 器电路的输出也必须管理变化 输入的3.3V 电压、因此我们选择了高开关 TPS54560BQ 降压转换器 IC。。。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ajay

    原理图没有问题、当 Vin 变为28V 时、器件应能够提供稳定的 Vout。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、

        感谢您的回复。 它不是每次都发生。 如果下次我们记录该实例并收集所有必需的数据时也发生了同样的情况。 然后、我们会将其发送给您、以查找导致此问题的原因。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,Ajay