This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:电流进入自动模式下的 PFM

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124859/lm76003-current-goes-into-pfm-in-auto-mode

器件型号:LM76003

大家好、  

客户想要澄清自动编码时 Iout 进入 PFM 的哪个点?  

在客户用例中、它们主要使用0.5A 至2A 电流。如果在该范围内使用 FPWM 时效率相同、它们将使用自动模式。

此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    从曲线读数可以看到、随着 IO 降至约0.15A、转换器进入 PFM 模式。 ,客户的应用范围为0.5A 至2A μ A、则此范围内的 FPWM 和自动版本器件的效率应相同。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。