This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:有关支持的 LM3409最大开关频率的问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124816/lm3409-questions-about-the-maximum-switching-frequency-for-lm3409-supported

器件型号:LM3409

大家好、

我们的客户想知道 LM3409支持的最大开关频率是多少? 您能帮您检查一下吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    这不是固定频率部分。  它是滞环控制器。  频率取决于条件、ROFF 和电感值。  它应该能够达到2MHz 以上、并且我们的最小导通时间要求为115ns、但如果您的频率远高于2MHz、则开关损耗实际上会增加。  确定这是否适合其应用的最佳方法是获取 EVM、执行数据表中列出的计算并在其应用中进行测试。   

    fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fhude、

    明白了、感谢您的回复。