This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:数据表公式21

Guru**** 2814025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124216/tps62933-datasheet-equation-21

器件型号:TPS62933

大家好、团队、

我尝试重新创建在等式21示例中完成的数学运算、结果为35.7uF、而不是列出的25uF。 我做了些什么错吗??

谢谢、

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    您能否提供 设计规格? 非常感谢!

    BR

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zixu、  

    我们尝试使用计算示例结果时使用的值重现数据表示例。

    我想我想说的是、我认为数据表示例中存在数学错误、或者我的客户和我都在计算中缺少关键的东西。

    谢谢、

    凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Camer

    感谢您指出、数据表中似乎存在错误、将会纠正这种情况。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    那么、只是确认-结果应该是35.7uF、对吧?

    谢谢、

    凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cam

    根据我的计算结果为34uF。 谢谢。

    BR

    Ruby