This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:TPS2549-Q1:USB 眼图失败

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122003/tps2549-q1-tps2549-q1-usb-eye-diagram-fail

器件型号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2549

你(们)好   

   工程师好:     

 我使用 IC TPS2549-Q1,测试 USB 眼图主机模式失败、但如果没有 TPS2549 USB 眼图、则通过。如何改进此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    电缆有多长?

    建议在电路中添加 LC、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试电缆为1.2m。添加 LC 可以改善 USB 眼图?  但我们在该 DP/DM_IN 上有共模扼流圈、但该扼流圈没有任何改善。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 请添加上述 LC。 这很有帮助。